主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我尝试使用评估板(LP-CC1311P3)从 CC1311读取闪存。 该评估板包括 USB 调试探针 XDS110。
第一步、我使用板载跳线并 按如下方式配置:
POWER_XDS110、GND、5V、3V3、Line_TMS 和 Line_TCK。
我使用 UniFlash 软件 GUI 成功读取闪存。
第二步、我尝试背靠背连接2个评估板、因此在第一个板上我仅用作 XDS110调试探针、在第二个板上、我使用 CC1311芯片及其外设。
连接的线路/信号:
第一个电路板:断开电源跳线
第二个电路板:作为 Extern_Power 连接的电源跳线。
电路板之间的连接:GND->GND、5V->5V、3V3->3V3、 Line_TMS->Line_TMS、Line_TCK->Line_TCK 。
XDS110连接成功、但当我尝试读取闪存时、出现错误:"[错误] IcePick_C:连接到目标时出错:(ERROR -2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00128)"
产生此错误的原因可能是什么?
请注意: UniFlash 应用。 版本:8.3.0.4307
谢谢。
亚历克斯·卡特索维奇