This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:CC1311P3

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1249117/lp-cc1311p3-cc1311p3

器件型号:LP-CC1311P3
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我尝试使用评估板(LP-CC1311P3)从 CC1311读取闪存。 该评估板包括 USB 调试探针 XDS110。

第一步、我使用板载跳线并 按如下方式配置:

POWER_XDS110、GND、5V、3V3、Line_TMS 和 Line_TCK。

我使用 UniFlash 软件 GUI 成功读取闪存。   

第二步、我尝试背靠背连接2个评估板、因此在第一个板上我仅用作 XDS110调试探针、在第二个板上、我使用 CC1311芯片及其外设。

连接的线路/信号:

第一个电路板:断开电源跳线

第二个电路板:作为 Extern_Power 连接的电源跳线。

电路板之间的连接:GND->GND、5V->5V、3V3->3V3、 Line_TMS->Line_TMS、Line_TCK->Line_TCK 。

XDS110连接成功、但当我尝试读取闪存时、出现错误:"[错误] IcePick_C:连接到目标时出错:(ERROR -2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00128)"

产生此错误的原因可能是什么?

请注意: UniFlash 应用。 版本:8.3.0.4307

谢谢。

亚历克斯·卡特索维奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在第一个电路板上、您应该将电源跳线连接到 XDS110电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我做了它,但仍然得到错误"无法连接到 IcePick"。

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我想我找到了原因、也应该连接 RST_Line (复位)。 它的测试条件。

    此致、

    亚历克斯