This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:433MHz 10kbps OOK 上的 TX 和 Rx 规格

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1249834/cc1310-tx-and-rx-specs-at-433-mhz-10-kbps-ook

器件型号:CC1310

低于1GHz 团队、

我们的客户在433.90MHz 下采用 CC1310进行设计。  它将使用10kbps 的 OOK。

Vdd = 3.3V 时的最大 Tx 功率是多少?  在升压模式下、该功率似乎为15dBm。  在给定的系统中使用升压模式是否有任何问题?

使用 OOK 时10kbps 时的 Rx 灵敏度是多少?  我在数据表中没有看到这一点。

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    客户计划在哪个地区运营? 在433MHz 下、最大输出功率通常为10dBm (ERP)。

    我们没有10kbps OOK 上的数据:

    1. 客户是否可以使用中概述的程序来测量此情况  第6.1节 共  SWRA370 (手动下载)  (CCxxxx 器件的基本射频测试): https://www.ti.com/lit/swra370 ?
    2. 否则、我们需要  在实验中自己测量此值、这可能需要一些时间、具体取决于资源可用性。

    此致、

    扎克