请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 低于1GHz 团队、
我们的客户在433.90MHz 下采用 CC1310进行设计。 它将使用10kbps 的 OOK。
Vdd = 3.3V 时的最大 Tx 功率是多少? 在升压模式下、该功率似乎为15dBm。 在给定的系统中使用升压模式是否有任何问题?
使用 OOK 时10kbps 时的 Rx 灵敏度是多少? 我在数据表中没有看到这一点。
谢谢。
达伦