This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:连续 RX 的 RSSI 是否正确?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1252114/launchxl-cc1352p-is-the-rssi-of-continuous-rx-correct

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352P

我正在使用 SmartRF Studio 评估 CC1352P。

使用同轴电缆将信号发生器连接到评估板、并从信号发生器输入-30dBm 信号。
在连续 RX 模式下将评估板设置为429.5MHz、并以12.5kHz 的增量更改信号发生器的输出频率、结果如下图所示。

我认为 RSSI 波形在429.5MHz 时会有一个峰值、如蓝线所示。
实际上、该波形变成了具有多个峰值的 RSSI 波形、如白线所示。

这个 RSSI 波形的测量是否正确?
如果测量正确、执行载波侦听时是否有任何不便?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于位于 RX 滤波器带宽内的信号、RSSI 水平看起来是正确的。 然而、在 RX 滤波器 带宽外部进行扫描将不会提供一个准确的 RSSI 水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是、首先看起来有点奇怪。 我本来期望 RSSI 结果反映您所使用的 PHY 的选择性。