This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:OAD、创建工厂映像、

Guru**** 2408790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1352P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1253963/lp-cc1352p7-oad-creating-a-factory-image

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7CC1352PUNIFLASH

您好!

我们 运行您的项目"simple_peripheral_oad_offchip_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang"、"OAD Failed to open"显示在 PuTTY 控制台上。  "simplelink_calibration_cc13xx_cc26xxsdk_6_40_00_00"告诉我们、应该在  PuTTY 控制台上打印"OAD 调试"。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据 您的"simplelink_Academy _cc13xx_cc26xxsdk_6_40_00_00_overview.html", 、我们找不到" \examples\rtos\ \ble5stack\hexfiles\bim_offchip\Release\ "bim_offchip.hex"。 不存在 " \examples\rtos\ \ble5stack\hexfiles\bim_offchip"目录。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    感谢您的报告。 我们将检查是否可以复制使用最新 SDK 时看到的内容。

    看上去 BIM hex 文件已被删除。 您必须自行构建项目以生成 hex 文件。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我们    在"C:\TI\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\nortos\LP_CC1352P7_1\bim\hexfiles\bim_onchip\Release"中使用了 BIM hex。

    我们 发现    使用 CC1352P_2_LAUNCHXL 可以 连接到  片上 OAD,、但     使用"LP_CC1352P7_1"则可以。

    加油打气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    我们无法重现您看到的问题。 您能否查看以下内容:

    1. 请确保对片外 OAD 使用片外 BIM。

    2.您是否正在使用提供的安全发布 btool hex 文件?

    3.可以仔细检查 OAD 调试定义吗?  BLE->Advanced Settings -> OAD Only 定义-> OAD 调试

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Marie,ć

    我们 检查   您在上面告诉我们的三点。 一切都好。

    我们附加用于以下用途的文件:

    1. bim 文件: C:\TI\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\nortos\LP_CC1352P7_1\bim\hexfiles\bim_offchip\Release\bim_offchip.hex

    2...\simple_peripheral_oad_offchip_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang\Release\simple_peripheral_oad_offchip_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang_oad.bin

    3. c:\TI\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\rtos\LP_CC1352P7_1\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex

     您是否介意在您的 LP_CC1352P7_1电路板中进行测试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了 filese2e.ti.com/.../bim_5F00_offchip.zipe2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_app.zipe2e.ti.com/.../simple_5F00_peripheral_5F00_oad_5F00_offchip_5F00_LP_5F00_CC1352P7_5F00_1_5F00_tirtos7_5F00_ticlang_5F00_oad.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    感谢您发布您的文件。 我们进行了两个测试:

    1. 我们用二进制文件来设置网络、然后用用它工作的最新 SDK (版本号更高)创建的外设项目二进制文件来执行 OAD。 终端打印显示版本升级成功。

    2.使用您提供的相同映像更新会导致成功的加载,但版本号当然保持不变。

    您能否检查您是否使用了与我们相同的设置来刷写器件:

    您是否也可以在开始 OAD 传输之前再次检查 BTool 中的 OAD 到外部闪存?

    谢谢、

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我们重新安装"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24"(版本号更高) ,但 BTool 无法加载映像。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    道歉。 在此 SDK 版本中存在 BTool 已知问题。 在测试中、我们使用了 SDK 7.10.00或6.40中的 BTool。

    我仍然认为主要的问题是闪烁的步骤。 您是否可以擦除器件闪存(Uniflash _>设置和实用程序)、然后如上所述重新执行闪存?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢你的帮助。

    只有 SDK (6_41_00_17) 可以正常工作。  

    擦除闪存也不起作用。

    再次感谢您。