Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1354P10 我正在使用 CC1354P10-1开发套件来测试演示程序 uart2callback_ LP_ EM_ CC1354P10_ 1_Tirtos7_ Tickang (硬件连接 DIO12、DIO13、GND)。 我发现 TX 正常工作、但 RX 失败、无法接收我 进行循环的数据(每100ms 循环一次数据)。 在仿真过程中,我发现在首次输入 UART2_READ()时,读取数据的长度为0 ,返回值正确;但第二次输入时,返回值不正确。
我连接开发套件的硬件的方式还是发送数据的方式是否错误?