This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CC1354P10-1开发套件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1258203/cc1354p10-cc1354p10-1-development-kit

器件型号:CC1354P10

我正在使用 CC1354P10-1开发套件来测试演示程序 uart2callback_ LP_ EM_ CC1354P10_ 1_Tirtos7_ Tickang (硬件连接 DIO12、DIO13、GND)。 我发现 TX 正常工作、但 RX 失败、无法接收我  进行循环的数据(每100ms 循环一次数据)。 在仿真过程中,我发现在首次输入 UART2_READ()时,读取数据的长度为0 ,返回值正确;但第二次输入时,返回值不正确。

我连接开发套件的硬件的方式还是发送数据的方式是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对代码进行了任何修改? 如果是、您做了哪些改变?

    我不理解您 关于 TX 工作而不是 RX 的评论。  

    如果未更改任何内容、则代码在发生 RX 之前都不会发送(UART2_WRITE)。

    您是否未从 PC 收到任何信息? 是否已根据自述文件正确配置终端程序?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 使用 J1的 DIO12 DIO13。 不管怎样、现在我将 Type-C 端口用作 Rx TX 端口时它运行良好。 无论如何都要感谢