大家好:
我用传感器和收集器的例子,如何获得 RF 的详细参数配置。
例如、 与通过 SmartRF Studio 7导出的代码相同

谢谢 BR,
张少林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
我用传感器和收集器的例子,如何获得 RF 的详细参数配置。
例如、 与通过 SmartRF Studio 7导出的代码相同

谢谢 BR,
张少林
尊敬的 Marie:
感谢您的回复、这些设置是会一直更改还是只更改一次、如果我将 CONFIG_PHY_ID 设置为 APIMAC_GENERAL_ETSI_LRM_863_PHY_131 。
以下是我的客户遇到的问题,他正在进行 ETSI 合规性测试。有一点我知道、LBT 用在868频带中。
问题在于、我们看到事件通知和配对被屏蔽室内的背景噪音级别阻止。 请注意、这是在我们施加任何干扰信号之前完成的。 看起来传感器没有尝试传输、这就是我猜采用 CCA 的原因。
更高的本底噪声 TX 是不利的。

本底噪声降低了10dB、TX 正常。

相同的规范。
我们想知道无线电的完整配置、无论它是由默认 TI 库、RF Studio 还是任何其他代码设置的。
这对于其他方面也很有用、包括 TI 射频监听器的设置。
Br
尊敬的 Marie:
当我 在运行时检查 RF_cmdPropRadioDivSetup 值时、出现了问题。
RF_cmdPropRadioDivSetup.centerFreq 始终是866、我将 PHY 设置为 APIMAC_GENERAL_ETSI_LRM_863_PHY_131、并更改通道掩码表、我使用了通道24 (867.925Mhz)。
但当我使用 SmartRF Studio 进行测试时、值是867Mhz。 这是否正常? 请查看下图。


Br、