请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 大家好!
我想 在运行时更改频率、以便无法 使用 Smart RF Studio、并且频率可以是410-480频段内的任何频率。
敬请告诉我如何以简单的步骤更改频率(根据数据表、频率设置参数非常复杂)、从而通过 MSP430微控制器驱动 CC1125
同样的导游很好
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vikas:
要更改频率、可按照以下步骤操作: