This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125中的频率设置

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1257807/cc1125-frequency-setting-in-cc1125

器件型号:CC1125

大家好!

我想 在运行时更改频率、以便无法 使用 Smart RF Studio、并且频率可以是410-480频段内的任何频率。

敬请告诉我如何以简单的步骤更改频率(根据数据表、频率设置参数非常复杂)、从而通过 MSP430微控制器驱动 CC1125

同样的导游很好

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    要更改频率、可按照以下步骤操作:

    1. 确保无线电处于空闲状态
      频率合成器在运行时不应修改频率寄存器、因此有必要验证无线电是否处于空闲状态。 您可以发送侧边命令选通以 强制对讲机进入空闲模式。 如果无线电处于 Tx 或 Rx 模式、这些命令将被中断。

    2. 设置 LO 分压器
      该操作只应执行一次、因为 您的频率设置将处于同一频带。 对于410-480频带、LO 分压器必须设置为8。
      要设置 LO 分频器、您需要写入 FS_CFG 寄存器中的 FSD_BANDSELECT 位。


    3. 计算 FREQ 寄存器值。
      以下公式可用于计算 FREQ 值

      假设  不使用频率偏移、FREQ =((FRF * LO 分频器) * 2^16)/ Fxosc、其中 FRF =所需的 射频频率[Hz]、LO 分频器= 8、Fxosc =晶体频率[Hz]
      计算值必须写入 FREQ2、FREQ1和 FREQ0寄存器。
    4. 当从 IDLE 到 RX 或 TX 时打开自动校准。
      当使用新的射频频率时、需要进行合成器校准。
      要打开自动校准、请向 SETTLING_CFG 寄存器中的 FS_AUTOCAL 位写入1。 该操作只应执行一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的解释,谢谢支持