This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要开关进行频率切换(0 - 1GHz)

Guru**** 2393335 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TS5A3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1258514/require-a-switch-for-frequency-switching-0---1ghz

主题中讨论的其他器件:TMUX136TS5A3357

您好!

我想使用开关或 IC 在两个频率信号之间切换、其输出将连接到 MCU 时钟引脚(电压电平:0.5V)。 此开关将需要由一个 GPIO (0-3.3V)控制。

请为我提供一种切换0-1GHz 频率信号的合适解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、其输出将连接到 MCU 时钟引脚

    据我所见、您尚未编写您要将时钟切换到哪个 MCU? 这可能与建议有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 频率将采用 STM32H747 MCU IC。 请建议基于此 MCU 的 th 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aakash、

    TMUX136将是您在0.5V 下选择1GHz 时钟的最佳选择。 器件中将有一个额外的通道。 最佳做法是通过匹配(通常为50欧姆)的电阻器将其端接至地、从而防止任何不必要的噪声耦合到所用信号。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的答复。 我们需要一个3:1开关、用于频率范围为10kHz - 100MHz 的单端信号。 以下是满足我们要求的方框。

    您能为其提供解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:
    TS5A3357将是具有此特性的最佳器件。 假设您最多只需要支持5V 信号。  

    谢谢
    Rami