请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMUX136、 TS5A3357您好!
我想使用开关或 IC 在两个频率信号之间切换、其输出将连接到 MCU 时钟引脚(电压电平:0.5V)。 此开关将需要由一个 GPIO (0-3.3V)控制。
请为我提供一种切换0-1GHz 频率信号的合适解决方案。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.