希望耦合数据信号(RF?) 阻抗未知的导线组。 最大长度为300米。 线组承载低电流 DC。 CAN RF 与串联的电感器隔离、因为线组可在一端短接(触点闭合)。 数据信号可以是双向信号、并且为低带宽(kHz 数据速率)。
我们想到的是低于1GHz 射频收发器、它通过电感隔离短路、电容耦合到每一端。 有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
希望耦合数据信号(RF?) 阻抗未知的导线组。 最大长度为300米。 线组承载低电流 DC。 CAN RF 与串联的电感器隔离、因为线组可在一端短接(触点闭合)。 数据信号可以是双向信号、并且为低带宽(kHz 数据速率)。
我们想到的是低于1GHz 射频收发器、它通过电感隔离短路、电容耦合到每一端。 有什么建议吗?
该应用正在将数据从附加设备发送到远程工业设备。 从远程位置到设备之间有铜线连接、以实现远程安全或运行开关关闭。 不会出于安全原因干扰铜连接;即无法感应开关并将其转换为数据来激活远程触点闭合。 这就是为什么认为射频是开关、可以通过电感将射频与射频隔离、同时保持低电阻物理安全连接。
对于所选频率、按照统计、覆铜连接长度可能位于空距离。 然后、可以使用频率灵活性来检测零频率并移至关闭零频率。 将功率进行调整、以仅传递超出特定数据速率所需的最低功率的数据。
我上次访问 Chipcon 的经验是在2009年、当时是 TI 的 FAE、因此我的信息库已过时。
您好!
我认为这是可行的、建议开始对 LAUNCHXL-CC1312套件进行评估