This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对现有电线上数据的产品建议。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1263150/product-recommendation-for-data-on-an-existing-wire

希望耦合数据信号(RF?) 阻抗未知的导线组。 最大长度为300米。  线组承载低电流 DC。  CAN RF 与串联的电感器隔离、因为线组可在一端短接(触点闭合)。  数据信号可以是双向信号、并且为低带宽(kHz 数据速率)。

我们想到的是低于1GHz 射频收发器、它通过电感隔离短路、电容耦合到每一端。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在有些应用中、收发器数据实际上是通过一根线缆发送的。  

    使用电容耦合或变压器概念是此处的选项。

    第一步建议使用 LaunchPad 进行测试、并通过电容耦合将导线添加到 SMA 连接器以测试概念。

    您能否分享有关该应用程序的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用正在将数据从附加设备发送到远程工业设备。  从远程位置到设备之间有铜线连接、以实现远程安全或运行开关关闭。  不会出于安全原因干扰铜连接;即无法感应开关并将其转换为数据来激活远程触点闭合。  这就是为什么认为射频是开关、可以通过电感将射频与射频隔离、同时保持低电阻物理安全连接。

     对于所选频率、按照统计、覆铜连接长度可能位于空距离。  然后、可以使用频率灵活性来检测零频率并移至关闭零频率。  将功率进行调整、以仅传递超出特定数据速率所需的最低功率的数据。

    我上次访问 Chipcon 的经验是在2009年、当时是 TI 的 FAE、因此我的信息库已过时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是可行的、建议开始对 LAUNCHXL-CC1312套件进行评估