This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Bandedge 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1263206/cc1312r-bandedge-issue

器件型号:CC1312R

您好、

我的客户正在对 CC1312R 进行一些阶跃测试、 他们遇到了以下一些问题:

在下图中、红线是带边沿测试的限制、通道频率为840.9MHz、通道带宽为100kHz。

图1:

图2:

图3:

在图1中、838MHz 处的峰值功率约为-14.29dBm、但无法在838MHz 到839MHz 中观察到任何信号或噪声(图2和图3)、

您有什么看法?

此致、

Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以了解您的应用和法规要求。  

    您为何在 840.9MHz 下操作 ?您的目标是哪种法规?

    它看起来你的限制是-13 dBm 但测量-14.29 dBm;为什么这是一个失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不明白为什么我们在图1中的838 MHz 中看到尖峰、而  在图2中的838 MHz 中没有尖峰。 我会进行新的测量、以便这两个数字更好地匹配。