This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:我想知道 cc1310如何从 API Sleep ()或 usSleep ()中控制唤醒的 MCU?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1262729/cc1310-i-want-to-know-cc1310-how-to-control-awake-mcu-from-the-api-sleep-or-usleep

器件型号:CC1310

cc1310启动板中的程序调用 usleep()可以被唤醒,但在我们定制的 cc1310板中 ,程序无法从睡眠中唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    当您使用 sleep()或 usleep()时,您应该使用一个数字来调用任务正在休眠的秒数/微秒数。 这段时间结束后、任务将恢复并恢复打印。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会遇到 LF 时钟问题。 所有 TI 示例都默认要求32kHz 的晶体。 如果定制电路板采用这样的低频晶体、则很可能无法正确运行。 请检查一下。 如果没有这样的晶体、则需要更改 LF 时钟选项以使用内部 RC 振荡器。 为此、请将以下行添加到 ccfg.c:

    #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION     0x3  // LF RCOSC
    

    或 向编译器选项添加全局定义 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION=0x3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为您的回复、问题已解决