请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 cc1310启动板中的程序调用 usleep()可以被唤醒,但在我们定制的 cc1310板中 ,程序无法从睡眠中唤醒。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可能会遇到 LF 时钟问题。 所有 TI 示例都默认要求32kHz 的晶体。 如果定制电路板采用这样的低频晶体、则很可能无法正确运行。 请检查一下。 如果没有这样的晶体、则需要更改 LF 时钟选项以使用内部 RC 振荡器。 为此、请将以下行添加到 ccfg.c:
#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x3 // LF RCOSC
或 向编译器选项添加全局定义 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION=0x3。