This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:低于1G (TI 15.4 stack)收集器/传感器在我们的 MB 上不起作用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1247986/cc1312r-sub-1g-ti-15-4-stack-collector-sensor-is-not-work-on-our-mb

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 TI:

在开发和验证过程中、我发现低于1G (收集器/传感器)在我们的 MB (配置4)上不工作、但它可以在 TI CC1312R EVB +我们的 MB 上工作

由于我们的 MB 可能是成功连接 TI CC1312R1 EVB 的收集器或传感器、因此应该不会出现硬件设计问题。 (配置2 /配置3)

我们问题的根本原因/原因是什么?

SDK 示例代码:

收集器_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang

传感器_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang

 

配置

收集器

传感器

连接结果

1

TI CC1312R1 EVB

TI CC1312R1 EVB

通过

2

TI CC1312R1 EVB

我们的 MB  

通过

3

ourMB

TI CC1312R1 EVB

通过

4

我们的 MB

我们的 MB

失败

 

传感器:

       选择  -->  

收集器:

       选择 -->   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarvis、

    在进行无线电传导测试时、您的 MB 电路板能否相互通信?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    根据配置2和配置3、我们的 MB 可以正常连接 TI CC1312R EVB、因此低于1G 的 MB 应起作用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    源代码中是否有需要在 MB 上修改的设置?

    请帮助分享您的评论。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarvis、

    我认为您不必修改源代码中的任何内容。 但您可以执行以下操作:

    您是否能够使用频谱分析仪? 如果是、您能否以特定频率输出 MB 电路板的载波、并观察 LaunchPad 和 MB 之间是否存在偏移。

    另一个测试是、MB 电路板是具有天线连接器、还是 PCB 天线? 否则、您可能必须尝试使板非常靠近。 如果有连接器、请尝试将天线与 SMA 导线和衰减器连接在一起。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我没有 频谱分析仪来检查 载波 。

    我们的 MB 的 desian 有天线,但缺陷是重现在我们的 MB 上连接或不连接天线,和 MBs 在测试期间非常接近。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我们的 MB 可以是连接到已连接 TI EVB (传感器)的收集器、也可以是连接 TI EVB (收集器)的传感器、因此不存在硬件设计问题。

    这应该是固件设置问题。

    您能帮助介绍一下我们应该如何解决这个问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    是否有任何可帮助解决此问题的更新状态?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarvis、

    亚瑟不在办公室。 很抱歉耽误了时间。  

    我为您提供了几项建议。 您是否可以使用 Uniflash 和 擦除整个闪存内容 集电极和传感器器件上都有该引脚。 然后在 MB 上刷写传感器和收集器应用程序、并尝试将传感器再次加入收集器网络。  

    可能是 NVS 具有以前的一些网络数据,需要擦除。 因此、擦除整个闪存非常重要。

    如果清除闪存并重新对器件编程不起作用、则应使用监听器检查器件是否尝试按预期加入。  

    您使用的是哪种模式(信标、非信标或 FH)?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth:

     Uniflash 用于擦除 TI CC1312R1 EVB。

    中的 CC1312R1安装在由 J-Link 器件编程的 MB 上。

    Uniflash 是否可以通过 J-tag 接口运行在 MB 上以擦除 TI CC1312R1?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarvis、  


    如果 J-Link 可以选择擦除整个器件、那么这也应该起作用、而不是使用 Uniflash。

    在不使用 XDS 调试探针的情况下、uniflash 似乎不能用于擦除器件。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

     通过 J-Link 擦除器件并再次刷写 FW 后、收集器(我们的 MB1)可以连接到传感器(我们的 MB2)。

    可能是 NVS 有一些之前的网络数据需要擦除、那么我们可以采用哪些方法或存储器地址来执行擦除该数据的功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth  和  Arthur :

     我们可以通过什么方法或哪个存储器地址来执行用于擦除它的函数?

    请帮助分享我们可以实施到固件源代码的擦除方法。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarvis、

    很抱歉回复延迟。

    收集器和传感器示例中有一个为您执行擦除的函数。

    它们被称为 SSF_clearAllNVItems 和 CSF_clearAllNVItems。 您可以使用这些函数来擦除 NV 项目。

    此致、
    SID