请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 您好!
我使用 CC1310定制了电路板。 它同时安装有晶体、即24MHz 和32.768kHz。
我面临着一些奇怪的问题、例如我的器件代码在连接到调试器时运行正常。 如果我执行下电上电、则表明代码未在 CC1310中运行。 我在 e2e 上查看了所有论坛并尝试围绕电源设置玩,但运气不好。
顺便说一句,这不是以前的情况。 实际上、我的开发板在编程后工作正常、但突然间、所有开发板开始产生奇怪的行为。
另外观察到的一点是、连接调试器后、我可以在晶振上看到24MHz 时钟、但在下电上电后看不到时钟。
您能帮助我了解哪些可能是问题吗?
谢谢。
希特什