This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:定制电路板代码仅在调试模式下运行

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1256641/cc1310-custom-board-code-run-in-debug-mode-only

器件型号:CC1310

您好!

我使用 CC1310定制了电路板。 它同时安装有晶体、即24MHz 和32.768kHz。

我面临着一些奇怪的问题、例如我的器件代码在连接到调试器时运行正常。 如果我执行下电上电、则表明代码未在 CC1310中运行。 我在 e2e 上查看了所有论坛并尝试围绕电源设置玩,但运气不好。

顺便说一句,这不是以前的情况。 实际上、我的开发板在编程后工作正常、但突然间、所有开发板开始产生奇怪的行为。

另外观察到的一点是、连接调试器后、我可以在晶振上看到24MHz 时钟、但在下电上电后看不到时钟。

您能帮助我了解哪些可能是问题吗?

谢谢。

希特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常这与硬件问题有关、通常32kHz xosc 在启动后不启动。 但是、如果电路板能够解决问题、则可能会更多地指出一些软件问题。  

    首先、我建议仅运行 SDK 中的空示例(进行修改以使用电路板上使用的 DIO、没有其他修改)、这样可行吗?   

    我可以在晶振上看到24MHz 时钟,但在下电上电后我看不到时钟。

    这是否意味着您一直在直接在 xtal 引脚上进行探测? 如果是、您可能已经损坏了电路板、因为探测引脚可能会停止 xtal。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:  

    您是否完成了 TheGhostOf 要求的测试、是否仍有问题?

    此致、
    SID