主题中讨论的其他器件:CC1310
嗨、团队:
4FSK 设计用于在两个评估板上进行测试、没有找到用于设置4FSK 的位置。 可以设置 Smart RF 吗?
另外、在默认的2GFSK 速率下、发送和接收在600K 速率下可以正常工作、在700K 速率下、包丢失开始、但 RSSI 仅为-43dBm、那么为什么会得到包丢失?

此致
亚历克斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队:
4FSK 设计用于在两个评估板上进行测试、没有找到用于设置4FSK 的位置。 可以设置 Smart RF 吗?
另外、在默认的2GFSK 速率下、发送和接收在600K 速率下可以正常工作、在700K 速率下、包丢失开始、但 RSSI 仅为-43dBm、那么为什么会得到包丢失?

此致
亚历克斯
1.5Mbps 需要一个补丁(GHS =一般高速)、这一补丁在 SKD (RF_PATCH_CPE_GHS、RF_PATCH_MCE_GHS 、RF_PATCH_RFFE_Rfe_GHS )中可用
但是,它不需要使用 HSP API (高速模式),但可以使用正常的 prop API。
rfPacketErrorRate 示例(以及 HSM API)中的设置适用于4Mbps 高速模式、而不适用于1.5Mbps 一般高速模式。
1.5Mbps GHS 设置未进行完全表征、因此 SmartRF Studio 或我们的任何示例中都没有进行表征、但您可以在此处找到一些设置:
(+) CC1310:使用433M@1Mbps 并通过 RF_cmdPropTxAdv 和 RF_cmdPropRxAdv -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
Siri