This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:如何在智能射频中将速率配置为1.5Mbps 4 GFSK?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264278/launchxl-cc1310-how-to-configure-the-rate-to-1-5-mbps-4-gfsk-in-smart-rf

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

嗨、团队:

4FSK 设计用于在两个评估板上进行测试、没有找到用于设置4FSK 的位置。 可以设置 Smart RF 吗?

另外、在默认的2GFSK 速率下、发送和接收在600K 速率下可以正常工作、在700K 速率下、包丢失开始、但 RSSI 仅为-43dBm、那么为什么会得到包丢失?



此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 仅支持 CC1310的传播、1.5Mbps 需要 HSM。 CC1310不具备处理超过600kbps 速率所需的内部时钟速度(MIPS)。  

    这是许多有关1.5 Mbps 和 CC1310的 E2E 文章。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    编辑: 请参阅以下 Siri 的答复,因为它更全面。 对于最初的混淆不清、很抱歉。

    1.5Mbps 需要一个补丁、 rfPacketErrorRateSDK 中的示例提供设置文档。 因此、SmartRF Studio 不支持它(正如 GhostOf 所指出的)。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5Mbps 需要一个补丁(GHS =一般高速)、这一补丁在 SKD (RF_PATCH_CPE_GHS、RF_PATCH_MCE_GHS 、RF_PATCH_RFFE_Rfe_GHS )中可用

    但是,它不需要使用 HSP API (高速模式),但可以使用正常的 prop API。

    rfPacketErrorRate 示例(以及 HSM API)中的设置适用于4Mbps 高速模式、而不适用于1.5Mbps 一般高速模式。

    1.5Mbps GHS 设置未进行完全表征、因此 SmartRF Studio 或我们的任何示例中都没有进行表征、但您可以在此处找到一些设置:

    (+) CC1310:使用433M@1Mbps 并通过 RF_cmdPropTxAdv 和 RF_cmdPropRxAdv -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    Siri