嗨、团队:
我选择了 DIO9作为 AD 采样引脚、但收集结束时、我需要将其更改为输出低电平以对硬件电容器放电、然后开始下一次采样。 这些操作需要在 sensorctrl 中完成。 如何将引脚切换至输出低电平?
您可以直接丢弃这些 API 吗? 我在仿真引脚部分的手册中没有看到此说明。



此致
亚历克斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
希望它有所帮助。
此致、
SID
团队成员:
我有一个问题、我在 CC1310_LAUNCHXL.c 的 BoardGpioInitTable 中将 DIO9配置为输出低电平、然后我将 DIO9配置为配置 sensorCtrl 项目的模拟引脚。 那么、该引脚在上电后的状态是什么? 主 MCU 配置主控制器还是 sensorCtrl 主控制器(输出低电平)的状态? 模拟输入? 还是其他状态?)


此致
亚历克斯
尊敬的 Alex:
我曾就此向传感器控制器专家提出过问题。 如果此引脚仅由传感器控制器使用、则不应初始化引脚。 这通过生成的 scif 文件来完成。
一个很好的参考文档是在传感器控制器项目中生成的 scif_how_to_use.html。
例如、我有 adc_data_logger 项目。 保存在生成的文件中。 您会看到 scif_how_to_use.html。

IO 引脚的初始化在 scifInit()函数中完成

如果您需要共享 I/O 引脚、还有一个关于应用和传感器控制器之间 I/O 引脚共享的部分。
此致、
SID
尊敬的 Alex:
我发现我可以将此 AD 引脚的配置初始化为模拟引脚或调用 gpioCfgMode() gpioSetOutput () gpioClearOutput ()以实现我的要求。 但是、未描述使用说明中的模拟引脚章节。 有问题吗? [/报价]我想这是你提到的上一个答复。 请您说明一下、您具体指的是什么? 当您说您尝试在本章之外使用 API 时、您将讨论什么 API?
您尝试的哪种方法无法正常工作? 您需要帮助的传感器控制器具体说明是什么?
此致、
SID
尊敬的 Alex:
感谢您的澄清。 其中未提及 API、因为它不是特定于模拟引脚的行为。 您仍可在搜索栏中搜索帮助、您将获得有关功能的帮助。
另外、我想 指出的是、出于应用目的、模拟开漏引脚比我 在此处原始主题中建议的简单模拟引脚更适合。
此致、
SID