您好!
我已经 根据 TI CC1352P1板设计了自己的 PCB 板。 我使用了不同的天线、主要是由于尺寸限制。
此天线为 DN038。 在这里、您可以看到天线的 PCB。

对于这种天线,我有短路天线2 ,我没有使用任何组件的天线1和天线3。 当我用矢量网络分析器检查它时、我获得了以下数据:

后来、向 Ant2添加了1pF 电容器、并向 Ant3添加了15nH 电感器、从而捕获此图像。
3
如图所示、您可以观察到阻抗和 SWR 值的变化。 在将这些变化值与 RSSI 值进行比较时、我注意到我实现了高达5dB 的近似增益。
但是、当我在定制 PCB 板上使用此天线时、它不会像 CC1352P1板那样高效工作。 实际上、与之相比、它的性能相当差。 我基于 CC1352P1原理图设计了自己的电路板。 为了使系统在此处更高效地工作、应使用 VNA (矢量网络分析器)执行哪些测试?如何确保系统以最高效率工作?

如原理图中所示、天线使用 rf_p_sub_1GHz、rf_n_sub_1GHz 和 rx_tx 引脚。 为了在此处正确执行测试、我应该将哪个引脚连接到 VNA?