This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:PCB 设计中的 VNA 连接和天线性能

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1267168/cc1352p-vna-connection-and-antenna-performance-in-pcb-design

器件型号:CC1352P

您好!

我已经 根据 TI CC1352P1板设计了自己的 PCB 板。 我使用了不同的天线、主要是由于尺寸限制。

此天线为 DN038。 在这里、您可以看到天线的 PCB。

对于这种天线,我有短路天线2 ,我没有使用任何组件的天线1和天线3。 当我用矢量网络分析器检查它时、我获得了以下数据:

后来、向 Ant2添加了1pF 电容器、并向 Ant3添加了15nH 电感器、从而捕获此图像。

 3

如图所示、您可以观察到阻抗和 SWR 值的变化。 在将这些变化值与 RSSI 值进行比较时、我注意到我实现了高达5dB 的近似增益。

但是、当我在定制 PCB 板上使用此天线时、它不会像 CC1352P1板那样高效工作。 实际上、与之相比、它的性能相当差。 我基于 CC1352P1原理图设计了自己的电路板。 为了使系统在此处更高效地工作、应使用 VNA (矢量网络分析器)执行哪些测试?如何确保系统以最高效率工作?

如原理图中所示、天线使用 rf_p_sub_1GHz、rf_n_sub_1GHz 和 rx_tx 引脚。 为了在此处正确执行测试、我应该将哪个引脚连接到 VNA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要测量天线的阻抗并对其与您的实际设计进行匹配、因为接地层尺寸的变化(及其他因素)会严重影响天线性能。

    请参阅:

    了解如何正确设置和测量天线以及为您的设计设计设计所需的阻抗匹配电路的相关信息。

    此致、

    扎克