This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:使用什么程序来设计它?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264107/lp-cc1312r7-what-program-whas-used-to-design-it

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件: CC1312R7

您好!

我在´m 基于 CC1312R7的器件的过程中、但在切换到最终原型之前、我想  为 LP-CC1312R7设计一块子板、并在开始最终 PCB 设计之前检查所有功能是否正常工作。

我´ve 下载了设计文件, CAD 源代码(.BRD、.DSN 和)中有3个文件。 OPJ)、但我没有找到任何方法打开它们或将它们导入 Altium、使用了什么程序? 导入或转换要在该项目中使用的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率。 使用导入向导可以导入原理图对于布局、您需要 TI 将布局转换为.alg 文件、并将该文件导入到 Altium 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ´ve、如果可以、我会要求 TI 将文件转换为.ALG、我一直在查找、需要在计算机中通过节奏自行转换文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我将在下周执行该操作、并将.alg 文件上传到该主题。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会等它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在下面找到转换后的 Altium 文件:  

    e2e.ti.com/.../MCU074A_5F00_lp_2D00_cc1312r7.zip

    如果导入成功、请告诉我。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以很好地工作。 谢谢你。