请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC1312R7 主题中讨论的其他器件: CC1312R7
您好!
我在´m 基于 CC1312R7的器件的过程中、但在切换到最终原型之前、我想 为 LP-CC1312R7设计一块子板、并在开始最终 PCB 设计之前检查所有功能是否正常工作。
我´ve 下载了设计文件, CAD 源代码(.BRD、.DSN 和)中有3个文件。 OPJ)、但我没有找到任何方法打开它们或将它们导入 Altium、使用了什么程序? 导入或转换要在该项目中使用的文件。