主题中讨论的其他器件:CC1200、 CC1101
您好!
使用 CC112x 由于多年来需要较高的产量、因此我们仍然需要支持使用透明模式的传统应用。
通常为434MHz 窄带、最大 4ksps、4K 开发、12k CHBW、2-FSK、TCXO 受控。
从古代,当我们设置这个,我记得这些丑陋的效果时,试图最小化抖动(哪寄存器效果抖动,什么是副作用,...)
现在有一个客户想使用我们的模块、却遇到了一些问题:他们再次使用传统的3kHz 数据速率及1/3-2/3的调制、这意味着大约一半的时间只有100us。
但它们测量抖动影响的次数甚至超过100us、因此其应用会出现故障。 由于他们希望使用模数进行1:1替换、因此他们无法在现场进行任何更改-我们需要更大限度地减少抖动。
所以请给我简单介绍一下在透明模式下会造成抖动的因素、以及作为一个客户、我有多大机会改变抖动。
提前感谢!
GGA