This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:透明模式:如何最大程度地减少抖动?

Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1120, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1253307/cc1120-transparent-mode-how-to-minimize-jitter

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1200CC1101

您好!

使用 CC112x 由于多年来需要较高的产量、因此我们仍然需要支持使用透明模式的传统应用。

通常为434MHz 窄带、最大 4ksps、4K 开发、12k CHBW、2-FSK、TCXO 受控。

从古代,当我们设置这个,我记得这些丑陋的效果时,试图最小化抖动(哪寄存器效果抖动,什么是副作用,...)

现在有一个客户想使用我们的模块、却遇到了一些问题:他们再次使用传统的3kHz 数据速率及1/3-2/3的调制、这意味着大约一半的时间只有100us。

但它们测量抖动影响的次数甚至超过100us、因此其应用会出现故障。 由于他们希望使用模数进行1:1替换、因此他们无法在现场进行任何更改-我们需要更大限度地减少抖动。

所以请给我简单介绍一下在透明模式下会造成抖动的因素、以及作为一个客户、我有多大机会改变抖动。

提前感谢!

GGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1200上的透明模式会产生抖动、我们通常建议对接收到的信号进行过采样、以确保具有足够好的 RX 性能。 由于抖动、接收器不应使用边沿检测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GGA:我相信大家对透明模式下的抖动做了比 TI 更多的研究。 (要找到回到10年前的文章,尝试谷歌"GGA ter 透明模式网站: e2e.ti.com "。  

    100 μ s 抖动听起来很多、如果 没记错、我认为抖动应该小于编程数据速率的1/8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我知道我在大约10年前引发了这一问题。

    但这是一件你试图忘记的事情,但它经常弹出:-(

    当然,我们已经学会了与它一起生活,但现在是时候让我再次做得更好。

    让我重点关注一下我的问题:我知道 MDMCFG0.Transparent_INTFACT 被提到可能有助于限制抖动。
    但是、我在使用 CC112x 超过10年的工作中了解到的是、没有价格标签是什么都没有的。
    在不知道会有什么副作用的情况下、我犹豫是否要在配置中转动螺钉。

    你们能为我解释一下吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GGA:

    对于延误表示歉意(由于暑假的缘故,有必要赶上)。 我会 尽快答复。

    此致、
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了我们已有的信息、但除了过去在 E2E 上讨论的信息外、我找不到有关 CC1120透明模式抖动的更多信息。

    我将链接我发现的最相关的主题、以便整理所有信息(其中大多数涉及您和 TheGhostOf 之间的讨论):

    与上一主题相比、由于信号更接近 FIFO、CC1101看起来是使用透明模式的更好选择。

    如您所知、为了减少抖动、推荐使用过采样解决方案; MDMCFG0.TRANSPARENT_INTFACT 除已提供的信息外、尚未测试增强功能对性能的影响(根据我找到的所有信息):

    遗憾的是、在您之前的线程和这个线程之间、并未对此做进一步的努力。

    我还要求研发部门提供意见、以防他们有任何其他意见、如果有、将回复该主题。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    100 us 抖动听起来很多,我认为如果 我记得正确的话,抖动应该小于编程数据速率的1/8。

    GGA:您对此有何看法? 大家都知道、抖动会比较小、但不会太大。 是否有显示抖动的图?