This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125杂散发射

Guru**** 2381610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234579/cc1125-cc1125-spurious-emissions

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1175

CC1125处于仅发送模式(不使用接收器)。 基准振荡器是在40MHz 处振荡的 OCXO。

工作的射频频率为229MHz。 2GFSK。 2kbps。 750Hz 偏差。

传输120个数据字节。 当传输完成时、另传输120个数据字节、以此类推。 这个序列在被用户停止前持续进行。

附加了 CC1125配置寄存器值。

此外、下面还附有两个频谱分析仪屏幕图。 它显示了通道频带外的发射(12.5kHz)。 这些发射看起来是随机的、但始终仅在传输数据时发生、即在传输未调制载波时不会发生。

CC1125的射频输出与 PA 相连。 然而、断开 PA 并将 CC1125直接连接到频谱分析仪也会看到这些杂散发射。

什么可能导致这些带外杂散发射?

  e2e.ti.com/.../CC1125-registers.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该首先使用调制信号但使用连续信号进行测量。  

    当您发送数据包时、您将得到一些由射频电源开关以及数据包的开头/结尾引起的虚假消息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是连续调制信号,即数据包连续发送?

    这种行为是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我认为测试的思路是尝试确定杂散发射是否由数据包的开始/结束和/或无线电 TX 的开启/关闭引起。 无论如何、您都会得到一些杂散发射、但这将有助于确切地缩小您遇到的情况。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果考虑功率与时间的关系:如果发送数据包、这看起来像是具有给定占空比的方波。 如果你用这个 FFT 你会得到很多旁瓣。 如果您担心在对器件进行操作时必须查看有效法规、通常情况下、虚假发送数据包的测量方式与在此处执行的测量方式不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    符合规范是 EN 300 113 V3.1.1节7.9 "发送器的瞬态行为"。 CC1125数据表指出 CC1125符合 ETSI EN 300 113。 该测试由经过认证的 EMC 实验室进行。  

    PA 从不"断电"。 CC1125仅向 PA 发送120字节 GFSK 调制数据包。 一旦发送了一个数据包、就会启动另一个数据包。 因此、似乎每个数据包的开头和/或结尾都产生杂散发射。 这得到了频谱分析仪观察结果的支持。

    我想知道是否应该以特定的方式配置 CC1125、以最大程度地减少此类辐射。 例如、将 VCO 或 PLL 配置为特定的模式 、以尽可能减少这些发射。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    默认设置(在 SmartRF Studio 中)被配置为最小化这些发射-由于某些原因、频谱分析仪屏幕截图在您的原始帖子上已损坏、因此我无法检查它们、请您重新上传它们?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CC1125-spurious-emissions.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于给定的传输、PA 仍有"开"/"关"时间(即方波形)、因此 GhostOf 的输入仍然有效。

    查看  SWRU295  (CC112X/CC1175低功耗高性能低于1GHz 射频收发器/发送器用户指南): https://www.ti.com/lit/swru295

    值得研究PA_POWER_RAMP中所述的 PA 功率斜升设置()  第7.1节 ;增加斜升/斜降时间将减少杂散发射。

    如果可能、请使用您的测量结果回复此主题、但如果您必须创建新主题(如果主题在您能够测量之前锁定)、那么如果您链接到此主题、它将提供支持。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:在您的图表中、可能会发现您没有遵循 EN300 113中的"7.9.3测量方法"。