主题中讨论的其他器件: CC1175
CC1125处于仅发送模式(不使用接收器)。 基准振荡器是在40MHz 处振荡的 OCXO。
工作的射频频率为229MHz。 2GFSK。 2kbps。 750Hz 偏差。
传输120个数据字节。 当传输完成时、另传输120个数据字节、以此类推。 这个序列在被用户停止前持续进行。
附加了 CC1125配置寄存器值。
此外、下面还附有两个频谱分析仪屏幕图。 它显示了通道频带外的发射(12.5kHz)。 这些发射看起来是随机的、但始终仅在传输数据时发生、即在传输未调制载波时不会发生。
CC1125的射频输出与 PA 相连。 然而、断开 PA 并将 CC1125直接连接到频谱分析仪也会看到这些杂散发射。
什么可能导致这些带外杂散发射?