This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:434 MHz 和868/CC1312R 915 MHz 频带采用相同设计

Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1257266/cc1312r-434-mhz-and-868-915-mhz-bands-in-same-design-with-cc1312r

器件型号:CC1312R

您好!

我们尝试在一个设计中同时实现434 MHz 和915 MHz 频带。 我们之前从 TI 获得信息、我们应该尝试使用宽带平衡-非平衡变压器来实现这一点。 现在设计已就绪、但输出功率太低了3 - 4dB。  

.平衡-非平衡变压器输出功率是11、5 ... 11、9dBm、具体取决于所使用的频带。 即使输出阻抗恰好为50欧姆、功率也约为11dBm。 出了什么问题吗?   

是否有关于 CC1312R 和平衡-非平衡变压器接口匹配的提示?  

BR、Ari

e2e.ti.com/.../B0310J50100AHF_5F00_97_5F00_F.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    • 434 MHz 和915 MHz (特别是每个频带)的输出功率是多少?
    • 是否在 SMA 输出处对此进行(传导)测量?

    由于额外的射频开关、您会看到一些插入损耗、但在此绝对值得进行一些额外的调整。

    请尝试先更改 L1104的值(宽带平衡-非平衡变压器上的27nH 电感器)、然后查看您是否观察到对性能的任何明显影响。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应、

    当 L1104为4.7 pF 电容器时获得的最佳结果:

    434 MHz 11、9dBm、868 MHz 11、6dBm 和915 MHz 11、5dBm。  

    是的、我要测量传导功率。 我已将同轴电缆焊接到平衡-非平衡变压器输出。

    Br、

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    您是否能够将测量值与您尝试的不同值(包括您提到的2.7 pF 电容器和不同的电感器值)分享?

    还有几个问题(仅供检查):

    • 对于433 MHz、大多数法规的最大输出功率为10dBm -您针对此频段将面向哪些地区?
    • 是否使用 SmartRF Studio 将器件设置为连续 TX?

    谢谢。

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    433 MHz SubGHz 的目标区域是中国、我们将使用 SmartRF Studio。  

    以下是开关前从平衡-非平衡变压器输出测量的第一个原型的一些结果。 我已经尝试了更多、但没有记录所有测量结果、因为没有看到任何改进。 还尝试了不同尺寸的电感器、但未见改进。

    起点

    平衡-非平衡变压器输出阻抗和输出功率 434 MHz 11、4dBm 868 MHz 10、3 dBm 915 MHz 10、1 dBm
    L1104 =北美 868 MHz –7、0 dBm 1736 MHz -5、0dBm 1830 MHz

    -5、3 dBm

    在 L1104焊盘与接地之间添加额外的电容器。 L1104未组装

    平衡-非平衡变压器输出阻抗和输出功率 434 MHz 11、5dBm 868 MHz 11、0dBm 915 MHz 11、0dBm
    2 x 3p6 L1104→GND 868 MHz –7、5 dBm 1736 MHz –4、4 dBm 1830 MHz –3、7 dBm

    平衡-非平衡变压器输出阻抗和输出功率 434 MHz 11、6dBm 868 MHz 11、1dBm 915 MHz 11、1dBm
    2 x 4p7 L1104→GND 868 MHz –5、5dBm 1736 MHz –4、3 dBm 1830 MHz –3、9 dBm

    平衡-非平衡变压器输出阻抗和输出功率 434 MHz 11、7dBm 868 MHz 11、2dBm 915 MHz 11、2dBm
    2 x 5p6 L1104→GND 868 MHz –3、9 dBm 1736 MHz –4、5 dBm 1830 MHz –4、6 dBm

    平衡-非平衡变压器输出阻抗和输出功率 434 MHz 11、5dBm 868 MHz 11、0dBm 915 MHz 10.9dBm
    2 x 7p5 L1104→GND 868 MHz –3、2 dBm 1736 MHz -6,3dBm 1830 MHz –6、8dBm

    L1104 = CAP、L1104焊盘与接地之间无电容器

    平衡-非平衡变压器输出阻抗和输出功率 434 MHz 11、9 dBm 868 MHz 11、7dBm 915 MHz 11、6dBm
    L1104→4p7 868 MHz -10、3 dBm 1736 MHz -13、0 dBm 1830 MHz –12、2 dBm

    平衡-非平衡变压器输出阻抗和输出功率 434 MHz 11、9 dBm 868 MHz 11、6dBm 915 MHz 11、5dBm
    L1104→5p0 868 MHz -10、7 dBm 1736 MHz –13、5 dBm 1830 MHz -12、8 dBm

    我还使用过 LAUCHXL-CC1312R。 如果我对 CC1312R 输出匹配进行小幅修改、然后在开关之后在433 MHz 链中实现额外的匹配元件、则我将获得最佳结果。 Hera 是从天线焊盘测量的结果。  

    434 MHz 12、4 dBm
    一次谐波、868 MHz -48、0 dBm
    输出阻抗 56+J18

    868 MHz 13、9 dBm
    一次谐波、1736 MHz -46、0 dBm
    输出阻抗 60 + J5

    915 MHz 13、8 dBm
    一次谐波、1830 MHz -43,0 dBm
    输出阻抗 55 - J26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1个校正。   在天线匹配元件之前测量了 LAUCHXL-CC1312R 结果。 这里是原理图。

    Br、

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您取得的成绩。

    只是为了澄清一下您所做的 LAUNCHXL-CC1312R 工作-您是说您根据该参考设计或其他参考设计设计了定制电路板吗?

    我不确定由于平衡-非平衡变压器和射频开关的插入损耗、您是否能够获得每个频带的最佳输出功率。 可能需要优先考虑一条射频路径而不是另一条射频路径。

    请提供更多有关433 MHz 目标输出功率的详细信息吗? 据我所知、470 -510 MHz 允许更高的输出功率、但433 MHz 频带限制为+10 dBm。 如果目标功率大于+10 dBm、您能否提供指向这些规定的链接?
    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    首先、我修改了 TI 1312R 评估板、之后实施到了我们的第1个原型设计、结果非常有前途。

    我明白、如果我将433 MHz 和915 MHz 相结合以实现相同的设计、性能就会受到影响。 但 与采用 LAUNCHXL-CC1312R 输出匹配电路的 LAUNCHXL-CC1312R 相比、采用这一最新设计时、433 MHz 频带中的功耗仅降低约1.5dB。 915 MHz 频带功率降低量应仅为开关损耗(典型值为0.18dB)。

    实际上、在此基础上、我不担心电源调节、因为我们始终可以通过软件降低功耗、对吧?  

    我担心匹配不佳会降低功率和灵敏度并提高一次谐波水平。 对于我在第一个设计中测量的谐波水平、我们很难满足辐射杂散发射规格、即在1GHz 以下-36dBm。

    Br、

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 SW 减小输出功率绝对是一种选择、但我们建议与您计划使用的 PA 设置匹配、通过更改 PA 增益(通过 PA 设置)、您将改变 PA 的最佳负载。

    如果射频开关未在每个端口上提供50欧姆的电阻、则还存在射频开关将导致杂散发射的风险。 宽带平衡-非平衡变压器也会给电路带来损耗(数据表中指1dB)。 因此、输出功率下降的至少为1.5dB 看起来符合实际情况(稳妥起见)。

    如果您通过添加开关(根据发送的原理图)修改了 CC1312R LaunchPad、您能否发送一张这张照片(以说明您是如何操作的)?

    如果您不愿公开共享信息(我向朋友发出了请求)、我们可以转到私人消息;我还会联系您当地的 FAE、以便我们在需要时可以安排电话。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们可以移动私人消息。 我接受了您的邀请。   

    我没有实现到评估板的切换。 我刚刚 分别测试了433 MHz 和915 MHz。 之后、我实施了与我们的第一个原型相匹配的433 MHz、并检查它确实适用于开关。 实际上很难实施、因为必须移除平衡-非平衡变压器并实现芯片输出匹配电路、包括导线到 RX_TX 引脚、但似乎可以正常工作。 当我们获得第二个原型时、我会进行微调以实现匹配并进行更多测量。

    Br、

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我要将此主题标记为已解决、并转到私人消息传递(否则、此主题将标记为未回答)。