This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:减少 Wi-SUN 存储器占用空间或替代低占用空间网状915MHz 协议

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1268793/cc1352p-reduce-wi-sun-memory-footprint-or-alternative-low-footprint-mesh-915mhz-protocol

器件型号:CC1352P

大家好!

我希望缩减 Wi-SUN 协议的占用空间。 此应用使用大量闪存和 RAM。

我启用了 CoAP、认为它会减少占用空间、但似乎没有改变这一点。 据我所知、CoAP 是有损网络中 MCU 的轻量级实施。 也许有这样一个示例吗? 此外、使用启用了 CoAP 的编译后、出现了一些错误、这意味着我需要添加其他库。

是否有办法减少 Wi-SUN 的数量或使用不需要在闪存和 RAM 中占用如此大空间的不同网状协议?

我正在考虑采用带 6LoWPAN 的 TI 15.4。

谢谢!

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    在我们的产品中、Wi-SUN CoAP 示例实际上是为具有更高存储器资源的器件(x7器件)创建的、如您可在 SDK 中找到的示例所示。

    遗憾的是、不值得您花时间尝试使 CoAP 在 CC1352P 上工作、因为无论如何、您将没有太多的空间用于您的应用。

    但是、根据您的要求、您可以查看 康提基 ,支持 CC1352P 及其系列: https://docs.contiki-ng.org/en/develop/doc/platforms/simplelink.html

    它提供用于创建6LoWPAN 网状网络的工具、还提供用于访问 CoAP 和 MQTT 协议以便通过该网络进行通信的工具。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur!

    您知道我可以将示例项目用作起点的位置吗? 我查看了 CC13xx SDK、但没有找到任何内容。

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们在 SDK 中没有连续示例、但您可以在其存储库中找到它们: https://github.com/contiki-ng/contiki-ng/tree/develop/examples

    现在我想想、您也可以使用 Zephyr、它附带自己的构建工具、并支持我们的器件。

    它支持我们的器件在低于1GHz 上的 IEEE 802.15.4和6LoWPAN、但我不确定用它创建解决方案是否比使用连续网状网络更容易。 https://docs.zephyrproject.org/latest/connectivity/networking/api/ieee802154.html

    此致、

    亚瑟