This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:PHY 修改后的接收器灵敏度

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1269477/cc1352p-receiver-sensitivity-after-phy-modifications

器件型号:CC1352P
我们目前使用的是 cc1352P1F3250kbps 2.4 GHz 传播射频2-GFSK PHY 更改为  
  • 500kbps 符号/波特率  
  • 250kHz 偏差(以前为125kHz)
  • 1MHz  RX  带宽 (以前为540kHz)  

这些 PHY 设置是否对新的接收器灵敏度进行了计算?  
我们看到相关数据下降了约-73 dB。  

感谢任何帮助。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当接收器带宽加倍时、灵敏度下降约3dB。  通常、 随着接收器带宽从 BW_OLD 更改为 BW_NEW、灵敏度会降低10log (BW_OLD/BW_NEW)。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Haiatullah。  
    您知道我在哪里可以找到针对2.4GHz 2GFSK PHY 计算的这些默认灵敏度吗?  
    似乎数据表中仅涵盖了 BLE 和 Zigbee。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于250kbps GFSK PHY、灵敏度为-103dBm。

    此致、

    Hg