请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 我们目前使用的是 cc1352P1F3250kbps 2.4 GHz 传播射频2-GFSK PHY 更改为
- 500kbps 符号/波特率
- 250kHz 偏差(以前为125kHz)
- 1MHz RX 带宽 (以前为540kHz)
这些 PHY 设置是否对新的接收器灵敏度进行了计算?
我们看到相关数据下降了约-73 dB。
感谢任何帮助。 谢谢。