Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101-Q1 TX-IF-CCA、
您好、是 FCC 合规性所需的设置。
我了解应用手册中的寄存器可能使用了此设置。
但是、我们可能希望开发一个仅 Tx 版本、一旦配置此模式、只需启动并以250kbps 的速率发送(一次性) 15字节的极短数据包
我们是否可以将 MCSM1.CCA_MODE 更 改为00并仍然符合 FCC?
此致、