This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:CC1101-Q1

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1267946/cc1101-q1-cc1101-q1

器件型号:CC1101-Q1

TX-IF-CCA、

您好、是 FCC 合规性所需的设置。

我了解应用手册中的寄存器可能使用了此设置。

但是、我们可能希望开发一个仅 Tx 版本、一旦配置此模式、只需启动并以250kbps 的速率发送(一次性) 15字节的极短数据包  

我们是否可以将 MCSM1.CCA_MODE 更 改为00并仍然符合 FCC?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 CC1101-Q1的 FCC 模块化认证、因此  只要 通过自己的发射测试、您就可以更改所有设置。

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 SEPP,我只想确认天气设置  MCSM1.CCA_MODE 到其他然后的缺省11设置会影响一些合规性 FCC 器件在902 -928MHz 频谱. 我认为欧盟和 ETSI 对使用 CCA 有一些要求。 对 FCC 不确定。 具体来说、 我想知道 Kristian Skogvang 和 Sverre Hellan 提供的 DN006 -用于 FCC 15.247解决方案的 CC11xx 设置、因为我认为这些设置使用了此默认设置。