团队成员
在 TI 手册中、我发现有一个陈述、即直流/直流比全局 LDO、433模式、Tx 最大输出功率低1dBm。

但是、手册中也提到了直流/直流模式的功耗比全局 LDO 低。

现在的问题是、我想以更大、更低的功率传输、在最大 Tx 功率下、如何选择?
此致
亚历克斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员
在 TI 手册中、我发现有一个陈述、即直流/直流比全局 LDO、433模式、Tx 最大输出功率低1dBm。

但是、手册中也提到了直流/直流模式的功耗比全局 LDO 低。

现在的问题是、我想以更大、更低的功率传输、在最大 Tx 功率下、如何选择?
此致
亚历克斯
尊敬的 Alex:
使用升压模式时、直流/直流转换器不需要启用、但比全局 LDO 模式更高效。 不使用升压模式时、可能的最大输出功率较小、如果在不使用升压模式时选择+14dBm 设置、则输出很可能小于+14dBm。
因此、如果您需要最大输出功率设置、则建议的配置为:启用 DC/DC、启用升压模式、+14dBm 设置。
请参阅 第11款 共 SWRA640 (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 、了解有关不同 CC13xx 电源配置的信息。
若要评估这一点、用户可以在 SmartRF Studio 中选择(或取消选择)"DC/DC Enable"并根据需要调整"TX Power"设置:

此致、
扎克