This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何选择电源配置

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1272588/cc1310-how-the-power-configuration-is-selected

器件型号:CC1310

团队成员

在 TI 手册中、我发现有一个陈述、即直流/直流比全局 LDO、433模式、Tx 最大输出功率低1dBm。  

但是、手册中也提到了直流/直流模式的功耗比全局 LDO 低。  

现在的问题是、我想以更大、更低的功率传输、在最大 Tx 功率下、如何选择?  

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    使用升压模式时、直流/直流转换器不需要启用、但比全局 LDO 模式更高效。 不使用升压模式时、可能的最大输出功率较小、如果在不使用升压模式时选择+14dBm 设置、则输出很可能小于+14dBm。

    因此、如果您需要最大输出功率设置、则建议的配置为:启用 DC/DC、启用升压模式、+14dBm 设置。

    请参阅  第11款 共  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 、了解有关不同 CC13xx 电源配置的信息。

    若要评估这一点、用户可以在 SmartRF Studio 中选择(或取消选择)"DC/DC Enable"并根据需要调整"TX Power"设置:

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用升压模式和启用直流/直流模式之间是否存在冲突?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、不启用直流/直流转换器只会降低效率。  升压模式适用于直流/直流转换器或全局 LDO 模式。

    在未启用升压模式的情况下、您可能无法传输完整的+14 dBm 功率。

    此致、

    扎克