This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:TI CC1110Fx

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1266931/cc1110-cc1111-ti-cc1110fx

器件型号:CC1110-CC1111

您好!

我现在使用 带26 MHz 晶体的 CC1110Fx 芯片、并希望切换到使用26MHz TCXO。 我发现使用 TCXO 时的操作非常不稳定。 它能正常工作,突然就不行了。

TCXO 为 SJK-7X26000MZZ03K0A7  

SJK

我不知道 CC1110的输入阻抗。 如何优化组件值 C23、R5、R6和 C2?  

原理图

BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jari、您好!

    您能否将文件直接上传到 e2e、因为我们的系统会阻止外部链接、我无法查看这些链接?

    您确切说 TCXO 是什么意思?它是不稳定的、但它可以正常工作、但突然却不能正常工作?

    您正在使用哪种 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统会使图片变得模糊。

    e2e.ti.com/.../SJK_2D00_7X26000MZZ03K0A7-_2800_1_2900_.pdf

    工作不稳定意味着系统运行正常一些时间后会死机。 卡住。 感觉不再是时钟了。 我们的软件发送数据状图、接收 ack 并进入睡眠状态。  按下按钮时、此循环重复。 我们的 PHY 是独立类型的。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jari、您好!

    CC1110上不支持 TCXO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么意思?

    从数据表第37页借用。

    "该芯片也可通过 26至27 MHz 的基准信号(CC1110Fx)操作
    或48 MHz (CC1111Fx)、而不是晶体。 该输入时钟可以是满摆幅数字
    信号(0V 至 VDD)或最大1V 峰峰值振幅的正弦波。 为
    基准信号必须连接至 XOSC_Q1输入。 正弦波必须为
    使用串行电容器连接到 XOSC_Q1。 当使用全摆幅数字比较器时、
    忽略此电容器的信号。 XOSC_Q2线必须保持未连接状态。 为
    使用时可省略晶体负载电容器和晶体电感器(如果使用 X4)
    基准信号"

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jari、您好!

    我的道歉是有困惑从我的一方。

    我在您的原理图中看到、TCXO 输出端串联了一个22千欧的电阻器。 使用电阻器的原因是什么? 该电阻器可能会衰减信号并导致问题。

    您希望使用 TCXO 而不是晶体的具体原因吗? 您是否打算使用窄带 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    由于 可以使用电阻器来调节 TCXO 信号的振幅。 使用 TCXO 的原因是摆脱了温度校准。

    您更喜欢这些电阻器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用示波器测量电阻器之后的信号?

    除非使用窄带 PHY、否则使用 TCXO 的好处极小、建议继续将晶体与 CC1111搭配使用。