您好!
我现在使用 带26 MHz 晶体的 CC1110Fx 芯片、并希望切换到使用26MHz TCXO。 我发现使用 TCXO 时的操作非常不稳定。 它能正常工作,突然就不行了。
TCXO 为 SJK-7X26000MZZ03K0A7
我不知道 CC1110的输入阻抗。 如何优化组件值 C23、R5、R6和 C2?
BR、Jari
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我现在使用 带26 MHz 晶体的 CC1110Fx 芯片、并希望切换到使用26MHz TCXO。 我发现使用 TCXO 时的操作非常不稳定。 它能正常工作,突然就不行了。
TCXO 为 SJK-7X26000MZZ03K0A7
我不知道 CC1110的输入阻抗。 如何优化组件值 C23、R5、R6和 C2?
BR、Jari
您好!

您的系统会使图片变得模糊。
e2e.ti.com/.../SJK_2D00_7X26000MZZ03K0A7-_2800_1_2900_.pdf
工作不稳定意味着系统运行正常一些时间后会死机。 卡住。 感觉不再是时钟了。 我们的软件发送数据状图、接收 ack 并进入睡眠状态。 按下按钮时、此循环重复。 我们的 PHY 是独立类型的。
BR、Jari
这是什么意思?
从数据表第37页借用。
"该芯片也可通过 26至27 MHz 的基准信号(CC1110Fx)操作
或48 MHz (CC1111Fx)、而不是晶体。 该输入时钟可以是满摆幅数字
信号(0V 至 VDD)或最大1V 峰峰值振幅的正弦波。 为
基准信号必须连接至 XOSC_Q1输入。 正弦波必须为
使用串行电容器连接到 XOSC_Q1。 当使用全摆幅数字比较器时、
忽略此电容器的信号。 XOSC_Q2线必须保持未连接状态。 为
使用时可省略晶体负载电容器和晶体电感器(如果使用 X4)
基准信号"
BR、Jari