This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:高级输出电源编程

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1267889/cc1110-cc1111-advanced-output-power-programming

器件型号:CC1110-CC1111

我正在使用 CC1111Fx 进行学术研究、而且我试图在不使用任何外部硬件的情况下将输出功率提高到10dBm 以上。 为了获得特定的测量值、我故意尝试通过使功率放大器饱和来引起输出信号的失真。

参阅数据表第13.15节和表72:在433 MHz 频带内、我看到 PA_table 设置和输出功率之间存在正相关。 不过、10dBm 对应的条目是0xC0、而7dBm 对应的条目是0xC8。 因为这个原因,我不确定关系到底是什么。

0xFF 或0xF0等设置将执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用手册: https://www.ti.com/lit/swra151

    这对于 CC1111Fx 也有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾专门尝试找到一个寄存器设置来达到 P_1dB 压缩点、但在阅读该收发器的链接文档和数据表时、我找不到任何提及。 可以假定使用 PATABLE 设置没有方法来实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以发现唯一可能对这一点产生影响的另外一个寄存器是 LODIV_BUF_CURRENT_TX[1:0] 配置寄存器中的0xDF1B: FREND0 - Front End TX Configuration(数据表的 P225)。 不过、这在效果方面似乎受到限制、但仍然值得尝试。

    因此、如果这不产生任何影响、则无法仅使用寄存器设置来实现此目的。

    否则、您必须确定、如果 能够手动返工所使用的 EVM、通过调整外部射频匹配元件、是否能够找到更好的 TX 输出功率匹配(以电流消耗为代价)。


    此致、

    扎克