This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:最大频率误差

Guru**** 1645710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1275425/cc1200-max-frequency-error

器件型号:CC1200

团队、  

我的客户有以下问题。  

我们如何确定在丢失位/数据包之前可以容忍的最大频率误差? 数据表第17页上的"选择率与偏移频率间的关系"图表/图表似乎给出了这方面的一些线索、但是这只是一种情况。 换句话说、是以下正确答案:如果我们有一个10MHz TCXO、在10MHz 处误差为100Hz、为10PPM 误差(老化+ FvT)。  将该误差乘以91.5 (对于915MHz 操作)、高频带收发器的误差为9150Hz。 对于误差预算、我们需要将此误差加倍、以处理具有独立误差的 TX 和 RX 端。

 

在另一个问题上、 对于40MHz 时钟、晶体振荡器是否确实优于 TCXO? 为什么会这样呢?

谢谢。  

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅应用手册  SWRA122D  (CC11xx 灵敏度与频率偏移和晶体精度间的关系(尽管对于 CC11xx 器件、计算晶体频率误差的原理相同)。

    TCXO 将提供比晶体所能提供的频率精度更高的频率精度。 但是、TCXO 的成本更高;这取决于客户对优先选择哪一个的要求。 许多设计不需要 TCXO、因此我们的大多数参考设计都使用晶体来使用成本更低的晶体(但客户当然可以改用 TCXO)。

    此致、

    扎克