团队成员:
客户拥有来自 CC1310的433M 收发器系统。 在计算接收器面板上的图像帧速率时、来自摄像头的无线信号经常会丢失帧、并开始怀疑来自外部世界的干扰、但即使在屏蔽盒中进行测试、也会有一定数量的帧丢失。 现在、通过关闭 CRC 丢弃功能可以发现、由于与射频数据包多次丢弃的错误比较、帧速率较低。
按照 CC1310数据表中提到的 BER 至 PER 公式、我拥有1024字节的射频数据包。 计算公式为:1 000比 ER 为97%;1 000比 ER 为56%;1 000比 ER 为7.9%;100 000比 ER 为0.8%。 如果您想丢失一个数据包、并希望运行到至少百分之百、那不是这样吗?
我将收发器系统置于同轴电缆连接上、并将其置于屏蔽层中。 我个人知道信噪比很好、没有丢包。 在这样一个环境中、CC1310自身运行多少 BER? 这个错误的可能性存在是真的、还是我的外设电路影响了我?
我不知道从哪里开始、但我很难用经验指出有效的测试方法。 谢谢。
此外、速率为1.5Mbps、载波频率为433M
此致
亚历克斯