This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:对于屏蔽环境中的通信误码率 BER、CC1310可以做些什么?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1266943/cc1310-what-can-the-cc1310-do-for-communication-bit-error-rate-ber-in-a-shielded-environment

器件型号:CC1310

团队成员:

客户拥有来自 CC1310的433M 收发器系统。 在计算接收器面板上的图像帧速率时、来自摄像头的无线信号经常会丢失帧、并开始怀疑来自外部世界的干扰、但即使在屏蔽盒中进行测试、也会有一定数量的帧丢失。 现在、通过关闭 CRC 丢弃功能可以发现、由于与射频数据包多次丢弃的错误比较、帧速率较低。

按照 CC1310数据表中提到的 BER 至 PER 公式、我拥有1024字节的射频数据包。 计算公式为:1 000比 ER 为97%;1 000比 ER 为56%;1 000比 ER 为7.9%;100 000比 ER 为0.8%。 如果您想丢失一个数据包、并希望运行到至少百分之百、那不是这样吗?

我将收发器系统置于同轴电缆连接上、并将其置于屏蔽层中。 我个人知道信噪比很好、没有丢包。 在这样一个环境中、CC1310自身运行多少 BER? 这个错误的可能性存在是真的、还是我的外设电路影响了我?

我不知道从哪里开始、但我很难用经验指出有效的测试方法。 谢谢。

此外、速率为1.5Mbps、载波频率为433M  

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    一般来说、即使在传导测试中、数据包越大、数据包丢失的概率就越高。 他们在传导测试中看到的 PER 是什么以及信号电平是多少? 它们是否可以将数据包分解成多个更小的块以减少 PER?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个测试、即1000分之1000分之1000分之1、但我们所使用的是统计射频数据包、因为我们看到的是大约10个射频数据包的图片。 这是转换到 FER 的百分比。

    信号输出为6dBm、具有与接收器板串联的20dB 衰减器。

    数据包已被识别、准备从硬件寻址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上述 BER 至按换算率计算,100万 BER 为0.8%。 我想问一下、在 SNR 很高的情况下、CC1310自己的 BER 是否会达到百万分率(例如我的信号在轴上连接、屏蔽盒环境中)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此问题有更新吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉这么晚才回复。

    您仍然可能会丢失具有高 SNR 的数据包并执行 PER 测试。 PHY 设置是可能影响 HIS 的一个因素。 我们没有任何用于433 MHz 的特色1.5Mbps PHY。 他们是如何配置 PHY 设置的? 或者说、他们为 PHY 使用哪些设置?

    他们是否尝试过使用不同的衰减水平来了解 Tx 信号电平如何影响 PER?