This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:在睡眠模式下启用 DAC

Guru**** 2534900 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1276570/cc1311p3-enabling-dac-in-sleeping-mode

器件型号:CC1311P3

在 CC1311P3的睡眠模式下、我们可以启用 DAC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    这里的用例是什么? 我是在问、因为这取决于您选择如何使用 DAC。

    例如、如果选择使用 Sensor Controller Studio、则可以达到以下不同的功率级别:

    如果您决定从应用程序中使用 DAC.h 驱动程序,则无法进入最低功耗模式之一"待机模式"。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、请忽略我上一答复的第一部分、因为 CC1311没有包含传感器控制器引擎单元。