This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:回复:传感器发送消息算法

Guru**** 2780875 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1268383/cc1312r-re-sensor-send-message-algorithm

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我正在创建一个有关 ti154stack 传感器发送消息算法问题的新主题、因为之前的主题已关闭- 链接

我使用协调器+ 2个传感器和协调器+ 3个传感器设置进行了其他测试。 以下是结果摘要、还可以归档嗅探器日志和示波器图 -

* 2_SENSORS 测试:
堆栈参数- 200kbps 带宽 ETSI、BeaconOrder - 8、SuperframeOrder - 2、CONFIG_MAC_MAX_CSMA_BACKOFFS - 0、
CONFIG_MAX_RETRIES - 0、CONFIG_MIN_BE - 0、CONFIG_MAX_BE - 1

(在附加的示例中、CH1/2描绘了传感器0x0002、CH2/4传感器0x0001)

每个第四个信标都具有空的有效载荷、从而允许两个传感器同时进行传输。

以下时间是来自监听器应用程序的信标时间戳。

LBT 实际上仅在-
•152.371713
•211.354310

不需要的重传开启
•58.982601 (传感器2)
•78.643468 (传感器1)
•98.304334 (传感器2)
•108.134765 (传感器1)
•196.608662 (传感器1)
•260.511942 (传感器1)

仅当两个传感器都成功在一个超级帧上传输消息、或者任一个传感器实际执行了 LBT 并在通道被占用时丢弃消息、才会出现所需行为。 其他情况表明、只有一个传感器在接收报警信标时执行 LBT、因此其他传感器稍后会重新传输其消息1-2信标。

3_SENSORS 测试:
堆栈参数- 200kbps。 BeaconOrder 10、SuperframeOrder 2、CONFIG_MAC_MAX_CSMA_BACKOFFS 0、
CONFIG_MAX_RETRIES 0、CONFIG_MIN_BE 0、CONFIG_MAX_BE 1


CH1图示了第1个传感器 TX、第2个传感器 TX、第3个传感器 TX、第2个传感器 TX、第4个(触发源)第2个传感器 RX。

CH4显示传感器2上的信标接收、其他通道显示上述传感器上的传输事件。

振荡器的信息量不如2_SENSORS 测试时那么丰富、因为这里基本上只显示 TX 事件。

每个第6个信标都具有空有效载荷、从而使传感器能够同时进行传输。

不需要的重新传输开启-
9.830447 (传感器1、2)
186.778238 (传感器3)
216.269536 (传感器1)

根据 Žilvinas 之前的陈述、预期的行为是如果 LBT 失败且没有重新传输、消息将被丢弃。

必须注意的是、消息重传问题出现在200kbps 带宽上、而对于50kbps 带宽、则不会重新传输 ,这是我想为什么你们以前不能重现的问题。

主要的问题是为什么 MAC 层选择从链路控制器重新传输接收到的数据包、即使它甚至没有尝试侦听通道占用?(2_sensors 测试多次证明了这一点)。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../200kbps_5F00_tests.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对响应延迟表示歉意。 感谢您提供数据图。 我已经建立了类似的网络、并将研究重现问题以获得更好的理解。 我将在下周早些时候提供一个答案。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    描述中有错误。 两项测试均在 BO = 10时进行。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您使用了哪个监听器固件?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我使用了 SmartRF 数据包监听器2目录内 cc1312lp 文件夹中的固件。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Lucas、

    我在使用200kbps GFSK 868MHz 配置时、无法使用监听器读取可行的数据。 我能不能问您所使用的 SmartRF 监听器是哪种类型的版本、以及您在监听器设置中指定了哪个 PHY?

    此致、

    马尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我使用了 SmartRF 数据包监听器2、版本:1.10.0。 由于此版本没有针对200kbps GFSK 868MHz 的预定义 PHY 设置、我是这么做->

    我从预定义的配置中选择了915MHz 200kbps GFSK PHY、并通过 SysConfig 工具将其基础频率编辑为0通道频率->

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    再次对响应延迟表示歉意。 您会说传感器执行 LBT 操作并丢弃消息、或者不执行 LBT 操作并在稍后重新传输1-2个信标。 这让我觉得、当执行 LBT 的传感器掉落时、没有要发送的消息。 我做了一些测试、发现传感器仅在需要发送数据时才执行 LBT。 它放弃执行 LBT 的唯一时间是没有要发送的数据时。 第一个测试仅涉及让其中一个传感器发送数据、另一个测试涉及两个传感器发送数据。  

    两个传感器正在发送数据:

    一个传感器用于发送数据:

    在第一个测试中可以看到、两个传感器都在执行 LBT、只有一个传感器发送数据。 在第二个测试中、第二个传感器不执行 LBT、因为它没有要发送的数据。

    以下是两个测试的捕获结果:

    e2e.ti.com/.../Session-0.sal

    e2e.ti.com/.../Session-1.sal

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您能否告诉我、您在这些测试中使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用7.10.01.24

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您的深入理解。

    我已经将我的应用程序上的 SDK 更新到7.10.01.24、问题仍然存在。 至于你的意见-

    这让我觉得当传感器丢失执行 LBT 时,没有要发送的消息

    我使用更新的 SDK 做了额外的测试,修改了我们的应用程序以在调用 Sensor_sendMsg ()中的 ApiMac_mcpsDataReq ()之前启用 GPIO ,并在之后立即禁用它。

    在以下示例中、 捕获了传感器0x0002事件

    CH1 - RX、CH2 - TX、CH3 -调用 ApiMac_mcpsDataReq ()(打包消息传输到堆栈的 TX 队列)。

    嗅探器日志-

    第一种情况-

    监听器日志显示传感器0x0001已成功将消息发送给协调器。 振荡器显示、传感器0x0002确实已将形成的消息发送到堆栈、但未执行 LBT。

    第二种情况-

    此处可以看到不必要的重新传输。 堆栈以某种方式确定它需要在此信标上发送消息、即使较早时在队列1信标上收到了打包的请求也是如此。 CH3在整个过程中都处于低电平状态、这证明了我们的应用程序的行为符合预期。

    第三例-

    上面的振荡器显示了预期行为。 传感器0x0002 Did LBT、通道空闲、因此发送了消息。

    第4起案件-

    上面的振荡器显示了预期行为。 与第3种情况类似、但据监听器称、这两个传感器都成功发送了消息、这当然是因为 LBT 是在它们之间的不同时间启动的。

    我还设法捕获了情况、当传感器0x0002实际执行 LBT 而不重新传输时-

    这种情况是预期行为。 如果堆栈接收到数据发送请求、则应启动 LBT、如果当时通道被占用、则丢弃消息。 可以在监听器日志中看到、此时传感器0x0001正在发送消息。

    我还在应用程序中添加了跟踪来跟踪来自 beaconNotifyIndCb ()的响应、对 ApiMac_mcpsDataReq ()的调用以及来自堆栈的 MAC_MCPS_DATA_CNF 事件状态响应-

    Log 显示,在每4个信标指示回调时,传感器通过调用 ApiMac_mcpsDataReq ()向协调器发送消息。 在每一种情况下,ApiMac_mcpsDataReq ()响应0 (ApiMac_STATUS_SUCCESS ), 因此 数据肯定会成功发送到堆栈。 如果堆栈甚至尝试对从队列中弹出的消息执行某种操作、则发出 MAC_MCPS_DATA_CNF 事件、并使用状态0 (ApiMac_STATUS_SUCCESS)调用 dataCnf 回调-这将解释 dataCnf 跟踪。

    在行23中可以看到不必要的重新传输、前面的行19显示堆栈接受了该消息、 但出于某些未知原因、决定在之后向其传输2个信标。 如果甚至尝试在此处执行 LBT、则 MAC_MCPS_DATA_CNF 事件将以状态0xE1 (ApiMac_STATUS_channelAccessFailure)发出。

    因此、关于 ETSI 调节200kbps 带宽的重新传输问题是一个问题。

    另一个问题-堆栈的 CSMA-CA 算法与 IEEE 802.15.4标准不符。 在本注释和问题描述的附加示例中、可以看到 时间间隔在 即使我们已将最小退避指数配置为0、将最大退避指数配置为1、LBT 也已启动。 标准的指定 CSMA-CA 算法包括以下公式、用于在 CCA 阶段之前进行随机时间计算-

    在本例中、它应为2^0 - 1 = 0。 那么、随机时间计算的公式是什么、以及最小/最大退避指数对这一次的影响如何?

    此外、为方便起见、请附加所有调试文件。

    此致、

    卢卡斯

    e2e.ti.com/.../new_5F00_sdk_5F00_tests.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    您能否尝试将 mac_cfg.c 文件中找到的 MAC_CFG_TX_DATA_MAX 从2更改为1、看看是否遇到了同样的问题?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您发送编修。 我可以看到、 ,但仍然可以看到重新传输。 附加监听器日志。

    此致、

    卢卡斯

    e2e.ti.com/.../MAC_5F00_CFG_5F00_TX_5F00_DATA_5F00_MAX_3D00_1_5F00_2sensors.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我明白了。 您能尝试在 sensor.c 文件的 sendMsg 函数中将 dataReq.txOptions.noRetransmits 设置为 true 吗、然后查看是否得到相同的结果。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    遗憾的是、我得到相同的结果。

    此致、

    卢卡斯

    e2e.ti.com/.../dataReq.txOptions.noRetransmits_3D00_true_5F00_2sensors.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    返回到传输队列中。 我本来希望将 MAC_CFG_TX_DATA_MAX 设置为1能够起作用、因为 Mac 可能只删除传输队列中的一条消息。 您能否尝试  也将 MAC_CFG_TX_MAX 设置为1。 这适用于所有类型的帧、而不仅仅是数据。 例如 ACK 帧。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我得到相同的结果。 我认为这个问题与 TX 队列长度无关、 正如测试表明、堆栈甚至不会尝试执行 LBT -它必须与从 TX 队列接收消息和堆栈决定执行 LBT 之间的过程相关。

    此致、

    卢卡斯

    e2e.ti.com/.../MAC_5F00_CFG_5F00_TX_5F00_MAX_3D00_1_5F00_2sensors.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我会和研发部门讨论这个问题、看看会出现什么问题。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您能从研发的角度介绍一下这个问题的现况吗?

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的,我在上周五与他们举行了一次会议。 R&D 也不清楚导致这种行为的问题是什么。 但是、我们有一些想法需要测试。 当我有一些答案时、会向您回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    此问题的状态如何?

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    很遗憾、仍然没有更新。 我们目前的资源相当有限。 因此、要找到解决方案可能需要一些时间。 如果我找到了答案、我将进行更新。

    此致、

    马尔文