This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:低于1GHz 论坛

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1275541/launchxl-cc1312r1-sub-1-ghz-forum

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:LP-CC1312R7

您好

我正在寻找涵盖400MHz、900MHz 和1200MHz 频段的 IC。

我目前正在使用 CC1312R1来调节1200MHz 频带、虽然它说目录中支持、但软件实际上不支持。  因此我无法满足 ACP 的要求。

https://www.ti.com/ja-jp/wireless-connectivity/sub-1-ghz/products.html

是否有任何引脚兼容的 IC 支持400MHz、900MHz 和1200MHz 频带?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有1200 MHz 的 PHY 设置或参考设计-我正在与分配给您的 FAE 联系、讨论可以实现这一点的选项。 对于我们为1200 MHz 频段提供的支持级别、主要因素将是潜在的数量以及各方可执行的测试量。

    但是、CC13x2R 或 CC13x4R 器件可能是此处的最佳选择。

    您是否尝试过在上一主题中链接到的 SmartRF Studio 7中的设置?  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1274073/cc1312r7-acp-deference-between-cc1312r-and-cc1312r7 

    如果是、您到目前为止获得了什么结果?

    请在此处通过 E2E 或 FAE 回答、如果您有其他问题、我会在收到后通过您的 FAE 提供更多信息。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为便于说明、在 SmartRF Studio 7中、您可以从建议的设置之一开始、然后更改工作频率。

    如其中一个链接线程所指出的、您需要更改  CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP.loDivider必须设置为0x04-我刚刚对两个 LP-CC1312R7板进行了简单测试、并成功获得相关链接:

     如果 a)重新调整 BOM 以获得更佳的输出匹配网络和 b)调整 PHY 设置-这些设置是在868/PHY 条件下发现的915 MHz。  

    不过、这证明了使用 CC13x2/CC13x4器件可以在1200 MHz 下运行。

    您可以使用上述方法作为起点在 SmartRF Studio 中评估1200 MHz 处的设置。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    
    我们正在使用 CC1312R1研究1200MHz 频带中的以下情况。 但是、它不符合 ACP 标准、因此我要考虑 PHY 设置。
    
    (1)
    CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP.loDivider 必须设置为0x04
    
    (2)
    输出匹配网络更改1200MHz ----------------------------------------------------------
    
    
    [question1]
    swra682.pdf
    
    https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf?ts = 1695868901498&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252FF
    我正在尝试实现第9页的内容。 我们还会参考下面的 E2E 论坛的内容。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1113711/launchxl-cc1312r1-smart-rf-studio-7-2-25-0-txco-config?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=swra682%20noise
    [SDK Used] simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24.exe https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
    我正在尝试下载上述软件并在 Code Composer Studio 中更改给定的寄存器。 我应该在 Code Composer Studio 中读取哪个文件、应该如何更改寄存器? 您能告诉我具体步骤吗?
    使用 code composer 是最好的方法吗?




    [question2] swra682.pdf "smartrf_studio - 2.29.0"用于实现第9页 、为什么我们不能更改寄存器? 此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用 SmartRF Studio 来优化 PHY 设置、因为仅使用此工具更改/测试射频设置通常会更快(因为它仅关注射频设置)-您可以使用 Override Editor 添加/修改 SWRA682中提到的覆盖项:

     

    其他寄存器值也可以在主窗口的右侧(无线电操作命令/值部分)找到。

    最好先选择与所需的最接近的 PHY 设置匹配的建议设置之一、然后从此处为您的应用优化 PHY 参数。

    因此、要更改覆盖项:

    1. 打开覆盖编辑器。
    2. 双击现有覆盖项以对其进行编辑、或者单击"添加"(如果尚未添加)。
    3. 完成后、单击"Apply"(应用)。

    请注意、如果您在 "Typical Settings"部分选择了一个新的 PHY、则会重置您的设置、您需要重新应用这些设置。 您可以保存 PHY 配置(File -> Save Cfg)以避免重新输入全部内容。

    找到设置后、可以使用 Code Export (代码 导出)(位于 Override Editor (覆盖编辑器)按钮的左侧)导出要在 Code Composer Studio (CCS)中使用的设置。

    有关 TCXO 配置的信息、您可以参阅  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640

    但是、这需要在 CCS 中实现-如果您在按照 SWRA640中的说明之后仍不确定、请告诉我、我会请我们的软件应用团队之一来协助解决这一问题。

    SWCU185  (CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu185 也是一个有用的信息源、需要注意。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    swra682.pdf 第9页

    x 是什么意思?

    我想尝试"环路带宽:20kHz"  ~"   环路带宽:200kHz"

    例如

    "现有覆盖项"为0x0002。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已链接至  secion 13.2低数据速率 -应用手册  SWRA566  (CC13x0低数据速率运行):  在该部分中链接的 www.ti.com/.../swra566会对其进行进一步说明(CC13x2器件不需要单独的补丁来开启位复制)。

    若要尝试不同的环路带宽设置、最佳方法是使用 Override Editor 复制/粘贴给定设置的覆盖集。

    例如、对于环路带宽:20kHz、要输入的覆盖项为:

    (uint32_t)0x0A480583,
    (uint32_t)0x000005A3,
    (uint32_t)0x7AB80603,
    (uint32_t)0x00000623,
    (uint32_t)0x000684A3,

    这是删除了应用手册中的其他注释。

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的环路滤波器应答。 我可以把它设置好了。 但是、我们对相位噪声并不完全满意、因此我们正在开始进一步的研究。

    [问题1]

    我将尝试跟随。

    swra640g.pdf
    第27页
    7.3示例:在 CC1312R Launchpad 上使用 TCXO 
    R5、R6、R7和 R8的硬件已更改。 
    但我不知道下面的"c"、"d"、"e"
    是否应该在 SMART RF Studio 中更改 PHY? 




    [问题2]

    我想考虑使用24MHz 晶体振荡器、而不是47MHz HF OSILLATOR。
    
    如何设置 PHY? 
    我阅读过类似的 E2E、

    LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312 TCXO、射频设置和评估过程-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
     
    您可能会说不建议在 CC13x2器件上使用24MHz xtal、但我可以试试吗? 
    如果可能、请告诉我如何设置。 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:此说明是为 CCS 编写的。 快速了解后、我在 SmartRF Studio 中找不到任何 TCXO 选项。  

    A2:请参阅 xtal 频率的数据表。 不支持24 MHz。 问题的背景是什么?

    您曾说过、您不符合 ACP 标准、但不符合多少标准。 如果您发布一些结果图表、会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GhostOf 的问题涵盖了接下来需要什么信息(你的结果图),所以我会等待你的回应。

    如果我正确阅读了您的帖子、您是否正在使用47 MHz XTAL (这可能只是一个拼写错误)? 如果是、这也不符合数据表要求-它必须是48 MHz XTAL。  

    SmartRF Studio 7不提供 TCXO 支持、有关如何使用 Code Composer Studio (CCS)进行设置的更多信息、请参阅该主题(尤其是 Fausto C 的回复): https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1113711/launchxl-cc1312r1-smart-rf-studio-7-2-25-0-txco-config 

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。


    我考虑了 ACP、具体做法是根据下面的手册将环路带宽设置为20kHz 至200kHz。
    swra682.pdf 第9页 "13.3相位噪声"

    似乎满足 ACP 标准的环路带宽为200kHz。
    (标准>40dBc、ARIB STD-T67)

    不过、正如预期的那样、杂散信号会在所需波周围出现。 我认为、由于 PLL 的特性而增加环路带宽时、这是一个不可避免的问题、但是否有办法消除所需信号附近的噪声?

    ①CH 间隔=25kHz ②  通道间距=25kHz

    (环路带宽:默认值大约为20kHz???)    (环路带宽:200kHz)  

            →      

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试修改 Loop Bandwidth 部分底部的寄存器以查看是否有任何改善:

    我已向一位在优化这些特定设置方面有更多经验的同事求助、因为他可能在这里有一些额外的意见。

    此致、

    扎克