This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:我在 LPSTK-CC1352R 上刷写的映像不能停留在芯片和传感器标签上、并且在我将其与 Launch Pad CC1352R 断开连接时无法正常工作

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1280644/lpstk-cc1352r-the-image-that-i-flash-on-the-lpstk-cc1352r-doesn-t-stay-on-the-chip-and-sensor-tag-doesn-t-work-when-i-disconnect-it-from-the-launch-pad-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我在传感器标签 LPSTK-CC1352R 上刷写了图像名称"Dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs_syscfg"、但一旦我从 LaunchPad 断开传感器标签、图像也会擦除。 当传感器标签与 LaunchPad 连接时、它可以工作、但我希望图像保留在传感器标签上。 我正在使用 UniFlash 将映像刷写到传感器标签上。

谢谢!

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    请逐步完成您的流程(最好是使用屏幕截图),以便我们可以指出,如果我们发现可能的原因。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我正在做的工作的屏幕截图

    请参阅使用 XDS110和 CC1352 Launch Pad 连接 LPSTK-CC1352时刷写的映像开始工作。

    但是、一旦我从 XDS110上断开连接、LPSTK-CC1350上刷写的图像将完全消失、LPSTK-CC1352R 不再工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1280644/lpstk-cc1352r-the-image-that-i-flash-on-the-lpstk-cc1352r-doesn-t-stay-on-the-chip-and-sensor-tag-doesn-t-work-when-i-disconnect-it-from-the-launch-pad-cc1352r:

    软件必要条件

    有关要使用的 Code Composer Studio 和 IAR Embedded Workbench 版本的信息、请参阅 SDK 根文件夹中版本说明的依赖项部分。

    有关如何将该项目导入 IDE 工作区以及编译/运行的信息、请参阅《 BLE5-Stack 快速入门指南》中器件的平台部分

    注意:如果运行的是 OAD 示例,请务必先构建并刷写位于中的 BIM 项目 /examples/nortos/<BOARD>/bim。 有关如何执行此操作的更多说明、请参阅 BLE5-Stack 快速入门指南

    你是否在一个 bim 中闪过? 根据问题描述、我想不会?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GhostOf:

    我已经查看了你的回复,但我无法理解如何生成一个 bim 和闪存它。 根据我从您提供的链接中可以了解到的情况、构建项目并将.hex or.bin 文件闪存到 LPSTK-1352R 中。 这是我正在执行的操作、但我的问题是图像未将其自身保存在 LPSTK-1352R 的存储器中、而是在关闭电源并删除图像时执行的操作。

    帮助我了解如何将该映像保留在闪存中、从而不会被擦除。

    谢谢!
    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    要测试 GhostOf 的响应,请使用相同的过程,但在 lpstk 上刷写一个不使用 OAD 的映像。  

    例如、请为 CC1352R-LaunchXl 构建 SDK 中提供的空示例、并使用相同的过程将 hex 文件刷写到 LPSTK。  

    dev.ti.com/.../node

    这将使我们能够检查它是否是 BIM 问题。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sid 您好!

    我错误地按下了已解决的按钮、但问题仍然存在。 我在 LPSTK-CC1352R 中刷写了另一个名为"SENSOR_SM_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs_syscfg"的图像、即使我从 Launchpad 上拔下连接、该图像也处于工作状态。 映像位于内部存储器内部、但当我刷写"Dmm_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirfg_ccs_syscsctos"示例时并非如此

    谢谢!

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    然后 TheGhostOf 所说的是正确的,似乎你需要刷写一个 BIM 映像,然后是负载映像。  

    为此、您需要为 CC1352R1构建 BIM 项目。 拥有十六进制后、您需要将两个映像刷写到您的 LPSTK 中、如下所示

    在 LPSTk 上拥有 BIM 和 OAD 映像后、它应该在复位时引导。

    此致、

    SID